Kleedkamer / Dressing room
Beste collega,
Vanaf vrijdag 2 juni heropent kleedkamer 8, de grote mannenkleedkamer van DLC. De kleedkamer werd voorzien van de nieuwe Z-lockers (privélockers) en nieuwe kledijkasten.
Je hebt tijd tot 9 juni om je nieuwe privélocker en nieuwe kledijlocker in gebruik te nemen. Hierna vergrendelen we de lockers om misbruik te voorkomen; geen zorgen, de lockers blijven aan jou toegekend! Maar om ze na de einddatum in gebruik te nemen, moet je je wenden tot de Fitting Room (DLC).
Aandacht: mannelijke arbeiders (excl. Interim) van afdelingen H1 Logistics, R2 Logistics en Stock Control krijgen lockers in kleedkamer 13 , niet kleedkamer 8.
We doen deze verschuivingen omdat medewerkers van Quality Control en MT-Shop vertrokken zijn. Via je groupleader krijg je deze week een nieuwe kastje.
Je privélocker en kledijlocker in gebruik nemen, dat doe je zo
Aan de buitenmuur van de kleedkamer hangen twee posters. Bekijk deze goed, want hierop staan alle instructies die je nodig hebt om je lockers in gebruik te nemen, hierna nog eens herhaald.
Je locker in gebruik nemen / How to use your locker
Let goed op dat je je gekozen code nog kan herinneren! |
Gebruik enkel de locker die aan jou werd toegekend! |
Regels kleedkamer / Rules Dressing room
Wat met mijn kledij?
Indien je gebruik maakt van de wasserijdienst, werd je kledij in je nieuwe kledijlocker gelegd.
Opgelet: Omdat je ook een nieuwe kledijlocker krijgt, wordt het label in je persoonlijke arbeidskledij aangepast. Dit gebeurt in de wasserij en is nodig voor een soepele verdeling van arbeidskledij.
Dien daarom de eerstkomende 3 weken, elke set arbeidskledij zeker in voor een wasbeurt en een herlabeling. Zo blijft je arbeidskledij up-to-date!
- WEEK 1: Arbeidskledij set 1 gaat in de was
- WEEK 2: Arbeidskledij set 2 gaat in de was
- WEEK 3: arbeidskledij set 3 gaat in de was
- WEEK 4: Je hebt opnieuw de keuze tussen zelf je kledij wassen of de wasserij
Wat met mijn oude lockersleutel?
Je oude lockersleutels zijn nog nodig. Deze dien je meteen in bij de Fitting Room.
Ook wanneer je een vervanglocker hebt aangevraagd ter gebruik tijdens de installatieweek, moeten deze meteen opnieuw worden ingediend bij heropening van de kleedkamer.
What about my working clothes?
In case you make use of the laundry service, your clothes have been delivered inside your new fresh laundry locker.
Attention: Because you also receive a new fresh laundry locker, your work clothes need relabelling. This happens in the laundress and is needed to ensure a smooth distribution of working clothes.
Therefore please put your working clothes in the laundry in the first 3 weeks, for a wash and a relabelling. In this way, your working clothes will remain up-to-date!
- WEEK 1: Working clothes set 1 in the laundry
- WEEK 2: Working clothes set 2 in the laundry
- WEEK 3: working clothes set 3 in the laundry
- WEEK 4: choice between self-was or laundry service
What about my old locker keys?
Your old locker keys are still needed. These you immediately hand over to the Fitting Room.
Also if you have obtained a replacement locker, the keys must be returned as soon as the dressing room reopens.