Personeelskorting

De voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een Daikin toestel met korting te kunnen aanschaffen?

Lees meer

De stappen

Welke stappen moet ik doorlopen om mijn korting te verzilveren?

Lees meer

De toestellen

Op welke toestellen kan ik een korting krijgen?

Lees meer

Feedback

We willen graag van je vernemen hoe het verliep met je bestelling.

Lees meer

De voorwaarden

Wie komt in aanmerking voor korting?
Er zijn 4 voorwaarden te vervullen:

  1.     Een arbeidscontract hebben met Daikin Europe N.V.
  2.     Onderhevig zijn aan Belgische belastingwetgeving (tewerkgesteld zijn in België)        
  3.     Minstens 1 jaar gecumuleerde Daikin anciënniteit hebben (interim/tijdelijk/vast)
  4.     Op het moment van het indienen van je factuur nog minstens 2 maanden ononderbroken in dienst zijn
     

Op welke toestellen kunnen medewerkers korting krijgen?

Enkel de producten gemaakt door Daikin komen in aanmerking voor korting. De kost van de installatie of materialen van derden kunnen geen korting genieten.


Voor hoeveel toestellen kunnen medewerkers korting krijgen?

Het aantal dat kan worden aangekocht mag het normaal gebruik van een huishouden niet overschrijden.

  1. Regel voor Air Purifiers
    5 Air Purifiers per 5 jaar

  2. Richtlijn voor Split/Heating systemen
    ◾  Splits :  1 binnentoestel voor elke ruimte
    ◾  Heat Pump : 1 HP per adres
    ◾  Gasboiler : 1 gasboiler per adres

✔    Dit is een richtlijn. Elke situatie, elk huis is anders. Een Multisplit installatie kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met Heat Pump of gasboiler.

✔    Elke personeelsaankoop wordt bijgehouden. Bij het indienen van je factuur vragen we een ondertekende verklaring op eer dat de aangekochte toestellen voor  persoonlijk gebruik zijn. De verklaring op eer kan je hier downloaden.

✔    Er kan door de fiscus gecontroleerd worden of de installatie werkelijk voor persoonlijk gebruik geïnstalleerd is.
 

Hoeveel korting kan je krijgen als personeelslid?

Bij Daikin Europe krijg je 50% korting op Daikin toestellen. 30% hiervan is onbelast, maar op 20 % moet de werkgever een sociale zekerheidsbijdrage betalen (bepaald door de Belgische wetgeving).

Wij zullen bij het uitbetalen van je korting, meteen ook de sociale zekerheidsbijdrage verrekenen op je loonfiche.
 

Je krijgt 50% korting op onze toestellen inclusief BTW. Hoe wordt deze korting precies berekend?  

Wat is de prijs waarop de korting wordt toegepast?

In alle gevallen is het de installateur die de prijs voor jouw toestellen en installatie bepaald. De prijs van Daikin toestellen in de markt kan dus wat variëren, afhankelijk van wat de installateur vraagt.

Om voor de fiscus een duidelijke referentiekader te hebben en om voor iedereen van dezelfde basis te kunnen vertrekken, zal Daikin de korting altijd op een vaste prijs voor het toestel berekenen, nl. de adviesprijs voor dat toestel in de Belgische markt.

De adviesprijs wordt elk jaar voor de start van het boekjaar vastgelegd, en blijft geldig gedurende ons boekjaar (van april tot maart).

Hoe wordt uiteindelijk de korting berekend?

Wanneer je jouw factuur indient, gaan we eerst bepalen wat de adviesprijs is voor de toestellen op je factuur. Daarna passen we er de BTW op toe (6% of 21%). Op dit bedrag krijg je 50% korting.

Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken vind je hier.

 

De stappen

Overtuigd om met deze discount onze producten in huis te halen? Perfect!
Zo ga je aan de slag om binnenkort te genieten van Daikin comfort in je huis.

 

  1. Je contacteert zelf één of meerdere installateurs. We raden je aan om te werken met installateurs waar Daikin België mee werkt, zo ben je zeker van kwaliteit en dienst na verkoop. Op zoek naar een installateur? Met deze handige installateur zoeker lukt het je vast.

    Installeer je liever zelf, dan kan je onze toestellen aankopen via EASYKIT (www.easykit.be).

  2. Je krijgt een offerte. Om de juiste prijs te kennen van je korting kan je een mail sturen naar personeelskorting@daikineurope.com. Zij zullen je een voorlopig kortingsbedrag doorgeven.
    Om dit vlot te laten verlopen, zorg je ervoor dat er op je offerte duidelijk de materiaalnamen vermeld staan.

  3.  Je kiest een installateur, plant de werken en laat die uitvoeren.

  4. Na afloop krijg je de eindfactuur. Controleer of alle materiaalnamen goed leesbaar zijn. Bezorg je factuur, samen met je verklaring op eer, aan personeelskorting@daikineurope.com.
    Beide documenten mag je ook afgegeven aan de balie van de POG.

  5. Zij gaan aan de slag. Er wordt gecontroleerd of alle voorwaarden vervuld zijn. Indien alles in orde is, krijg je na één week een bevestigingsmail met de definitieve korting.

  6. Hou vanaf dan de uitbetaling van je loon in de gaten. Bij de eerstvolgende uitbetaling van je loon zal je de korting uitbetaald krijgen en wordt de sociale zekerheidsbijdrage afgehouden.

De toestellen

Feedback

We willen graag van je vernemen hoe het verliep met je bestelling.

Deel je ervaring via de Daikin België Trustpilot

Vermeld gerust de naam van je installateur en hoe tevreden je bent.